Nach einer sehr anstrengenden Theoriephase, in der ein eigenes Projekt mit Hilfe der erlernten Projektmethoden durchgezogen, die Programmiersprache „Ruby on Rails“ erlernt und ein großer Einblick in die Volkswirtschaftslehre geschafften wurde, kommt es zu einem der spannendsten Zeiten meines Wirtschaftsinformatikstudiums: die Praxisphase in der USA.
Mir wurde die Möglichkeit geboten, eine Praxisphase bei Endress+Hauser InfoServe USA zu arbeiten und natürlich habe ich dies dankend und mit voller Spannung angenommen.
Anreise
Am Montag, den 30.09.2013 um 10 Uhr morgens, ging meine erste Reise in die Vereinigten Staaten von Amerika in Zürich los. Der Flug nach New York ging knappe 9 Stunden und war sehr anstrengend. Jedoch wurden wir Passagiere mit den Filmen „Iron Man 3“ und „Life of Pi“ unterhalten und mit leckerer Pasta/ oder einem Putengericht, sowie mit einer Pizza als kleinen Snack und reichhaltigen Softdrinks bei Laune gehalten.
Nach dem wir in New York gelandet sind, musste ich durch die Immigration und anschließend meinen Koffer wieder einchecken. Nach einem 2 stündigen Flug nach Indianapolis, kam ich um 17.30 Uhr Ortszeit an. In Deutschland war es zu dem Zeitpunkt 23.30 Uhr. Ich war also schon ganze 18 Stunden auf den Beinen.
Ich wurde vom Chef persönlich abgeholt und zu meinem Hotel, in dem ich ein kleines Appartement für die 2 ½ Monate habe, gebracht. Anschließend waren wir bei einem sehr guten Mexikaner essen.

Mein Hotel

Mein Auto
Erster Arbeitstag
Am Dienstag, den 01.10.2013, durfte ich gleich meine neuen Arbeitskollegen und meinen neuen Arbeitsplatz kennenlernen. Alle haben mich herzlich willkommen geheißen und waren neugierig, ob dies meine erstes Mal in den USA ist und wie der Flug war.
Nachdem ich meinen Arbeitsplatz eingerichtet und mich ein bisschen im Gebäude umgesehen habe, hatte ich schon das erste Meeting. Hierbei wurde besprochen welche Aufgaben ich bearbeiten kann und welche Ziele ich erreichen möchte. Da ich in dieser Phase keine Praxisarbeit oder ähnliches erstellen muss, wird mein Einsatz der flexible sein. Ich werde mehrere kleine Aufgaben übernehmen und bei einem internationalen Projekt behilflich sein.

E+H USA

Welcome

Mein erstes Mittagessen
Die ersten zwei Wochen

Es ist faszinierend wie schnell die Zeit vergeht. Es sind schon ganze zwei Wochen rum.
Das Wetter war am ersten Wochenende leider nicht sehr gut. Es war kalt, regnerisch und ungemütlich. Aus diesem Grund konnte ich zu dem Zeitpunkt noch keine Erkundungstour durch Indianapolis machen. Da es jedoch viele Shopping Malls in den USA gibt, hatte ich genügend Möglichkeiten dem Regenwetter zu entkommen. 😉
Die zweite Woche war dafür viel wärmer und unternehmungsfreundlicher. Freitags Abend bin ich direkt nach der Arbeit nach Indianapolis gefahren um am Kanal, der direkt durch die Stadt geht spazieren zu gehen. Es ist wirklich faszinierend, dass es so ein ruhiges und friedliches Plätzchen in Mitten so einer großen Stadt gibt. Viele Bewohner nutzten diesen Weg um Joggen zu gehen oder einfach mal nur zum Entspannen.




Am Samstag war ich mit ein paar Arbeitskollegen ein bisschen außerhalb von Indianapolis an einem ‚Pumpkin Patch‘. Viele von euch werden nun fragen, was das ist? Das ist ein kleines Herbstfest auf einer Farm, bei der man seinen eigenen Kürbis auf dem Feld aussuchen und sammeln konnte. Bei unserem Pumpkin Patch konnten auch Äpfel von den Bäumen gepflügt werden, es gab Tiere zum Streicheln, einen Spielplatz für Kinder und ein Labyrinth im Maisfeld. Sehr viele Familien waren mit ihren kleinen Kindern dort, um Kürbisse, Maiskolben und Stroh für Halloween zu besorgen. Und auch für mich war es ein einmaliges Erlebnis.