„Wissenschaft und Technik für jeden greifbar und interessant machen“ – das ist das Ziel der Science Day’s im Europapark. Auch dieses Jahr war Endress+Hauser vom 10. Oktober bis zum 12. Oktober wieder an den Science Day’s vertreten und begeisterte die Besucher mit verschiedenen Attraktionen und Spielen. Nicht nur das PC Maulburg, sondern auch die PC’s aus Nesselwang (Wetzer), Gerlingen (Conducta) und Reinach (Flowtec) waren in Rust dabei. Jedes Product Center hatte sich für die Science Day’s etwas Besonderes einfallen lassen. Viele Auszubildende von den verschiedenen Standorten durften auch dabei sein und die verschiedenen Stände betreuen.
PC Maulburg
Bei den Maulburger Azubis konnte man sich seinen eigenen „Wohlfühlthermometer“ bauen. Es waren verschiedene Lötstationen aufgebaut an denen die Kinder eine Leiterplatte bestücken und löten konnten. Nach der erfolgreichen Herstellung dieser Leiterplatte konnten die Kinder weiter zur mechanischen Bearbeitung gehen. Dort durfte man selbst die Grundplatte für den Wohlfühlthermometer bohren und senken. Zum Schluss wurde die Leiterplatte auf die Grundplatte montiert und der für die Funktion erforderliche Mikrocontroller programmiert.
PC Wetzer
Beim PC Wetzer konnten die Kinder ein Geschicklichkeitsspiel gegeneinander spielen. Es gab zwei Touch-Felder mit jeweils 16 Feldern, die blau hinterleuchtet wurden. Nach Spielstart leuchtete auf beiden Seiten immer ein Feld auf, das so schnell wie möglich „ausgedrückt“ werden musste. Sobald ein Spieler das Feld berührt hatte, leuchtete das nächste Feld auf beiden Seiten auf. Die Anzahl der am schnellsten gedrückten Felder pro Seite wurde gezählt und am Schluss der Sieger gekürt. Der Zähler war seitlich und konnte von den Spielern nicht eingesehen werden. Dafür sahen es die Zuschauer und diese konnten die Spieler dann anfeuern. Der Gewinner bekam zur Belohnung einen Würfel geschenkt.
PC Conducta
Am Stand vom PC Conducta ging es darum, den Kindern das Thema pH-Wert und seine Allgegenwärtigkeit in Lebensmitteln nahe zu bringen. Es gab zwei Behälter, in einem war Mineralwasser, im anderen ein Limonadenextrakt enthalten. Jeder Behälter war mit Sensoren versehen, die den pH-Wert und (indirekt) den Zuckergehalt anzeigten. Die Kinder sollten eine Kurbel mit einer bestimmten Drehzahl drehen. Die „richtige“ Drehzahl wurde durch ein grünes Licht angezeigt. Wurde zu schnell oder zu langsam gedreht, wurde dies ebenfalls durch Lampen angezeigt. Wurde die gewollte Drehzahl ein paar Sekunden gehalten, wurde zur Belohnung aus den zwei Behältern ein Limonadengetränk gemischt und ausgegeben.
PC Flowtec
Das Spiel beim PC Flowtec nannte sich „Flying Water“. Man hatte einen großen Behälter mit vielen Endress+Hauser Geräten. Unterhalb jedes Geräts war ein großes, gelbes Rohr. Ein Zufallsgenerator wählte jeweils immer ein Ziel aus, welches man mit einer Wasserspritze treffen musste. Traf man das gelbe Rohr in der Mitte, so öffnete sich auf der rechten Seite eine Tür, aus welcher eine Hand mit einem Jeton herauskam. Den Jeton konnten die Kinder nun gegen ein Geschenk einlösen.
Für Groß und Klein war somit in den drei Tagen sehr viel geboten und Endress+Hauser hat es wieder einmal geschafft, den Besuchern zu zeigen, dass Technik Spaß macht!