Die Reparatur Abteilung ist dafür zuständig alle Prints die während der Entstehung oder beim Test Defekte aufweisen zu reparieren. In der Reparatur unterscheidet man 2 Arten von Fehlern: FT und ICT.
ICT-Fehler sind Bauteil Fehler. Diese Fehler treten auf, wenn die falschen Bauteile verwendet wurden, sie falsch oder nicht richtig montiert sind oder ganz simpel einfach fehlen. Solche Fehler sind in der Regel nicht besonders komplex und daher auch einfach zu Reparieren. FT-Fehler sind Funktionsfehler. Das kann z.B. eine zu niedrige Spannung am Ausgang oder eine Falsche Frequenz sein. Diese Fehler zu reparieren, oder überhaupt einmal zu finden, kann manchmal recht aufwendig und einem sehr viel Geduld abverlangen. Hinzu kommt, dass es sich auch um die dritte, nicht offizielle Art von Fehler handelt. Nämlich um einen Fehler, der gar keiner ist. Diese treten häufig aufgrund von Kontaktfehlern (Wegen der Oxidation des Lötauges oder Schmutzrückständen vom Lötvorgang) auf. Solche Nicht-Fehler von echten Fehlern zu unterscheiden kann manchmal schwieriger sein als gedacht. Hinzu kommt noch, dass die enorm kleinen Toleranzen bei den Tests zusätzlich noch ein paar (Nicht-)Fehler hervorbringen. Was ich auch noch gelernt habe ist, dass die Tests in Hand- und Automatische-Test unterteilt werden. Dies ist vom jeweiligen Print-Typ abhängig. Der einzige Unterschied ist allerdings, wie der Name schon sagt, dass die Prints beim Einten alle einzeln von Hand eingelesen und eingespannt werden und beim Andern dies auch automatisch geschieht. Bei den Tests geschieht allerdings bei beiden genau das Gleiche. Bei gewissen Prints ist darauf zu achten das hohe Bauteile in eine gewisse Richtung gebogen werden, da sonst bei den Tests Beschädigungen hervorgerufen werden können, was im Schlimmsten Fall zu einem Ausfall der Prints führen kann. Trotz grösster Mühe und Sorgfalt lässt es sich nicht vermeiden, das Gewisse Prints irreparabel sind. Dies muss nicht zwangsläufig eine Beschädigung zum Grund haben sondern kann auch ganz simpel ein Fehler des Herstellers sein. Diese Prints werden dann verschrottet. Was in der Reparatur auch noch durchgeführt wird ist das sog. Flashen. Dabei wird die vom Kunden gewünschte Software installiert.