Neuerungen bei der Umsetzung der Monitoring-Verordnung ab 2021 beim CO2-Emissionshandel

Mit Beginn der 4. Handelsperiode beim Emissionshandel ergeben sich für die Überwachung und Berichterstattung einige Neuerungen. Endress+Hauser unterstützt Anlagenbetreiber mit Prüfkonzepten zur Qualitätssicherung verwendeter Messgeräte und mit Workshops zur Erstellung von korrekten Unsicherheitsnachweisen.

Reduzierung der Emission von Treibhausgasen

Um ihren Verpflichtungen zur Reduzierung der Emission von Treibhausgasen aus dem Kyoto-Protokoll nachzukommen, haben die Staaten der EU 2005 das EU-Emissionshandelssystem zum Handel der EU-Emissionszertifikate eingeführt. Der Emissionshandel ist für Anlagenbetreiber mit Rechten und Pflichten verbunden. Zu den Pflichten gehören unter anderem die Beantragung von Emissionsberechtigungen, die Berichtspflicht sowie die fristgerechte Abgabe von ausreichenden Emissionsberechtigungen.

Überwachung und Ermittlung von Emissionen

Die Überwachung und Ermittlung der Treibhausgasemissionen sowie die jährliche Emissionsberichterstattung sind wichtige Bausteine des Emissionshandels. Betreiber emissionshandelspflichtiger Anlagen müssen laut Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) ihre Emissionen seit dem 1. Januar 2013 entsprechend der Monitoring-Verordnung (MVO) der EU-Kommission und Anhang 2 des TEHG ermitteln und an die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) berichten. Die Methode zur Überwachung muss in einem anlagenspezifischen Überwachungsplan beschrieben werden.

Verschärfung durch neue Monitoring-Verordnung

Mit Inkrafttreten der neuen MVO für die 3. Handelsperiode von 2013 bis 2020 gelten bereits einige Neuerungen. Die MVO sieht eine Verschärfung der Überwachung und Berichterstattung für die Anlagenbetreiber vor. Dies umfasst u. a.:

  • die Qualität der eingesetzten Messungen und deren bestimmungsgemäßen Einsatz
  • die kontinuierliche Überprüfung der eingesetzten Überwachungsmethoden
  • die Qualitätssicherung für die verwendeten Messgeräte (Kalibrierung, Justierung, Prüfung)

Im zugehörigen Leitfaden für die 3. Handelsperiode sind u. a. die notwendigen Maßnahmen zur Qualitätssicherung für kalibrierte bzw. zu kalibrierende Messgeräte für die Einhaltung der Ebenenanforderung beschrieben. In der Praxis ergeben sich daraus Fragen zur Umsetzung:

  • Wie können Messgeräte ohne oder zumindest mit minimalen Prozessunterbrechungen kalibriert werden?
  • Welche Kalibriermethoden können zum Einsatz kommen?
  • Welche Genauigkeitsanforderungen können an eine Kalibrierung gestellt werden?
  • Gibt es alternative Methoden zur Kalibrierung?
Techniker bei einer Vor-Ort-Durchflusskalibrierung

Qualitätssicherung durch Kalibrierung und In-Situ Prüfung

Endress+Hauser kann als ein ISO 17025 akkreditierter Kalibrierdienstleister die Kalibrierungen durchführen. Die Kalibriertechniker sind speziell ausgebildet und verfügen über langjährige Erfahrung bestehend aus Kalibrier-, Metrologie und Messtechnik-Know-how. Wir kalibrieren nahezu alle in der Prozessindustrie gängigen Parameter vor Ort oder im Labor – und das herstellerunabhängig.

Insbesondere erfordert die Kalibrierung von Durchflussmessgeräten einiges an Know-how, da hier die zum Einsatz kommenden Verfahren an die jeweiligen Prozessbedingungen angepasst werden müssen.  Als erster Anbieter in Deutschland und der Schweiz hat Endress+Hauser die Akkreditierung für die Vor-Ort-Durch­flusskalibrierung nach ISO/IEC 17025 erlangt. Mithilfe von mobilen Kalibrierwagen von Endress+Hauser können Kalibrierungen in kurzer Zeit vor Ort erfolgen – sogar direkt im eingebauten Zustand, upstream oder downstream. Hierbei entfällt der Aus- und Einbau Ihrer Geräte, sodass Prozessunterbrechun­gen enorm reduziert werden. Als Vergleichsnormal dient eine mobile und akkreditierte Kalibrieranlage mit rückführ­bar kalibrierten Coriolis-Messgeräten.

Unsere ausgebildeten und erfahrenen Kalibriertechniker erbringen einen vollständig rückführbaren und akkreditierten Vor-Ort-Kalibrierservice für Ihre installierte Basis.

Die Prüfung von Dampfmess­stellen stellt Anlagenbetreiber oft vor weitere Herausforde­rungen: Messstellen sind in Anlagen und Hilfskreisläufen integriert, die in der Regel rund um die Uhr laufen und somit für Prüfungen nicht abgestellt werden können. Einzelkomponenten können aufgrund ihrer Einbausitu­ation oft nicht „nass“ kalibriert werden. Hierfür bietet Endress+Hauser auf die jeweilige Messstrecke individuell angepasste Prüfkonzepte, die sowohl Betriebsbedingun­gen, Einbausituation und Demontagemöglichkeit einzelner Messkomponenten berücksichtigt. Eine Anlagenbegehung von einem erfahrenen Kalibriertechniker, bei der alle erforderlichen Anlagen- und Gerätedaten der installierten Basis aufgenommen werden, bildet hierbei die Basis für die Erstellung des Prüfkonzeptes.

Als Ergebnis des erstellten Prüfkonzeptes lassen sich sämtliche Komponenten des Messsystems entweder kalibrieren, verifizieren oder mittels alternativer Testverfahren überprüfen. Die mit der Prüfung erstellten Protokolle bieten eine auditsichere Dokumenta­tion der Konformität der Stoffmengenbilanzierung.

 Erstellung eines Prüfkonzeptes
Nach der Erstellung eines Prüfkonzeptes für eine Dampfmessstelle, kann die Prüfung mittels Kalibrierung, Verifikation oder alternativer Verfahren erfolgen. Für Messstrecken mit Endress+Hauser Komponenten ist zusätzlich eine Gesamtfehlerbetrachtung möglich.

Eine Ergänzung oder in einigen Fällen auch eine Alternative zu Kalibrierungen stellen In-Situ- Prüfungen wie z. B. Verifizierungen dar. Hierdurch können unter bestimmten Voraussetzungen Kalibrierintervalle verlängert werden. Durchflussmessgeräte älterer Generationen können hierbei mittels eines externen Test- und Simulationsgerätes (Fieldcheck) durch einen Techniker verifiziert werden. Geräte der neusten Generation bieten eine Möglichkeit zur Verifikation mittels einer in die Messelektronik fest integrierten Prüffunktion (Heartbeat Technology), die entweder vom Anlagenbetreiber selbst durchgeführt werden kann oder auch durch einen Techniker von Endress+Hauser. Die Verifikationsfunktion ist TÜV-zertifiziert und gibt mit einer Prüftiefe von 94% den Gerätezustand wieder. Sie liefert damit eine eindeutige Aussage, ob das Gerät noch innerhalb seiner Spezifikation misst oder ob es ein Problem gibt.

Neuerungen zur Unsicherheitsberechnung für die 4. Handelsperiode (2021 – 2030) und Auswirkungen

Ab 2021 ergeben sich für die Überwachung und Berichterstattung weitere Neuerungen für Anlagenbetreiber. Diese sind im aktualisierten Leitfaden zur Erstellung von Überwachungsplänen für stationäre Anlagen beschrieben. Kapitel 6 im Leitfaden zur „Ermittlung von Stoffmengen und Erstellen von Unsicherheitsnachweisen“ ist komplett überarbeitet worden. Ziel ist es, die Grundlagen für die Unsicherheitsberechnung verständlicher darzustellen. Darüber hinaus wird das Vorgehen bei Erstellen eines Unsicherheitsnachweises systematischer und damit nachvollziehbarer beschrieben. Auch die Auswirkungen sind in einer ergänzenden Veröffentlichung näher erläutert: „Die DEHSt prüft im Rahmen der Genehmigung von Überwachungsplänen für die 4. Handelsperiode die Unsicherheitsnachweise. Daher sollten Betreiber die für die 3. Handelsperiode erstellten Nachweise anhand der Erläuterungen in Kapitel 6 des Leitfadens prüfen und ggf. überarbeiten.“

Zur pragmatischen Umsetzung der Erstellung der Unsicherheitsnachweise ist ein tiefgreifendes Wissen zu Messunsicherheiten und deren korrekten Berechnung notwendig. Hier gibt der Leitfaden bereits umfängliche Informationen. Aber auch hier tauchen in der Praxis Fragen auf:

  • Welche relevanten Einflussgrößen durch Messgerät und angewendetes Verfahren beeinflussen konkret die Ergebnisse der Messungen?
  • Wie lässt sich die Langzeitstabilität in Gesamtunsicherheit mit berücksichtigen?
  • Welche Möglichkeiten zu einer individuellen Messunsicherheitsberechnung bestehen?
  • Wie interpretiert man Datenblätter zu Messinstrumenten?

Beratung und Unterstützung bei der Erstellung der Unsicherheitsnachweise

Antworten auf diese Fragen können im Rahmen eines moderierten Workshops „Erstellung von Unsicherheitsnachweisen bei der Ermittlung von Stoffmengen“ gegeben werden. Dieser deckt die Themenblöcke Rechtliche Grundlagen, Gesetze und Betreiberpflichten sowie Qualitätssicherung von Messgeräten und Berechnung von Messunsicherheiten ab. Die Durchführung erfolgt durch erfahrene Endress+Hauser Metrologie- und Kalibrierexperten. Auf die individuellen Betreiberanforderungen wird hierbei umfänglich eingegangen.

Es können im Rahmen des Workshops exemplarisch Unsicherheitsberechnungen durchgeführt werden, entweder unter der Verwendung eigener Berechnungstemplates oder unter Berücksichtigung der Excel-Arbeitshilfe zur Unsicherheitsberechnung der DEHSt. Darüber hinaus ist eine Unterstützung bei einer individuellen Unsicherheitsberechnung von Messgeräten möglich, die sämtlichen Anforderungen an die Berücksichtigung von relevanten Eingangskenngrößen, genügt.

Mit dem beschriebenen Leistungspaketen von Endress+Hauser können sich Betreiber emissionshandelspflichtiger Anlagen gut gerüstet für die jährliche Berichterstattung aufstellen. Wir geben Sicherheit durch Fachkompetenz bei Messtechnik und Metrologie, der Konzeption von Prüf- und Kalibrierplänen sowie in der Beratung zu rechtli­chen Grundlagen. Langjährige Praxiserfahrung bei der Überprüfung von Energie- und CO2-relevanten Messstellen bilden hierbei die zentrale Basis für Vertrauen.  

Autor: Thomas Kaufmann, Marketing Manager Services, Endress+Hauser (Deutschland) GmbH Co.+ KG


Referenzen

[1] www.dehst.de, Leitfaden zur Erstellung von Überwachungsplänen für stationäre Anlagen in der 3. Handelsperiode (2013-2020)​

[2] www.dehst.de, Leitfaden zur Erstellung von Überwachungsplänen für stationäre Anlagen in der 4. Handelsperiode (2021-2030)​

[3] www.dehst.de, Überwachung und Berichterstattung – Was ist neu ab 2021?

Schreiben Sie einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.