Hallo zusammen,
wie auch Mirko hatte ich das Glück mein viertes Praxissemester im Ausland zu verbringen. Mich verschlug es jedoch nicht nach Greenwood (USA), sondern in die 23-Millionen-Einwohner-Metropole Shanghai in China.
Gespannt auf die kommenden Wochen stieg ich also in meinen Flieger in Richtung Asien. Nach einem angenehmen 10 stündigen Flug kam ich in Shanghai an und wurde auch direkt vom heiß-feuchten Wetter (Ende April, 30°C) empfangen. Nach einer 40 minütigen Taxifahrt durch Shanghai kam ich schließlich im Büro von E+H InfoServe an und wurde freundlich von allen Mitarbeitern begrüßt und mit dem Nötigsten (Handy, Metrokarte usw) ausgerüstet. Durch chinesische Feiertage zu Beginn des Praxissemesters hatte ich auch Zeit mich zu orientieren und erste Eindrücke vom chinesischen Leben zu sammeln.
Nach den ersten drei Tagen ging es dann auch arbeitstechnisch richtig los, während meiner Zeit sollte ich unsere chinesischen Kollegen bei der Ausführung eines Großprojektes unterstützen. Derzeit werden alle Computer der Endress+Hauser Gruppe erneuert und auf Windows 7 migriert. Dort wurde ich dann auch direkt eingebunden und es folgten lange Arbeitstage und spannende Herausforderungen, gefolgt von lustigen Abendessen und interessanten Gesprächen mit Arbeitskollegen.
Ein weiteres spannendes Ereignis war die Firmengründung von Endress+Hauser InfoServe Shanghai Co., LTD. Hier konnte ich bei der Planung der 4 tägigen Veranstaltung helfen und einige Aufgaben übernehmen. Da während dieser Veranstaltung Kollegen aus verschiedenen Ländern zusammenkamen (Deutschland, China, Japan und Indien) und zusammen arbeiteten konnte ich viele interkulturelle Erfahrungen sammeln und sehr interessante Menschen kennenlernen.
Neben der Arbeit hatte ich natürlich auch Zeit viele andere Sachen zu unternehmen und China zu erkunden. So war ich zum Beispiel ein verlängertes Wochenende in Peking und konnte die wohl wichtigsten Sehenswürdigkeiten Chinas sehen, dazu gehörten die Chinesische Mauer, die Verbotene Stadt und der Tian’anmen-Platz. Alles war super imposant, seht selbst:
Wenn man an China denkt, haben viele die typischen Vorurteile im Kopf. Ich muss gestehen, selbst ich war zum Teil davon überzeugt 😉 „Alle Chinesen sehen gleich aus“ oder „In China isst man Katzen und Hunde“ Ich kann euch beruhigen, auf den ersten Blick sehen sich die Chinesen wirklich ähnlich, doch mit der Zeit erkennt man auch dort die Unterschiede und kann gewisse Merkmale erkennen. Auch beim Verzehr von Hunden und Katzen kann ich die Gemüter beruhigen. Die meisten Chinesen verachten den Verzehr von Haustieren, dies geschieht wohl nurnoch in Provinzen in Süd-China, und wenn dann auch dort nur sehr selten. Vor meinem Aufenthalt war ich eigentlich sehr wählerisch in Sachen Essen. „Seafood? Nein Danke!“
Doch wer einmal die vielen Facetten des chinesischen Essens entdecken durfte, wird auf der ganzen Welt zurecht kommen. Das Essen war eines der größten Erlebnisse. Jeden Tag etwas anderes Essen? – In China, speziell in Shanghai kein Problem. Sollte selbst das nicht reichen gibt es immernoch McDonalds und Co. an jeder Straßenecke. Nach einer langen Nacht wird sogar das Essen auf den Straßen interessant, ja es schmeckt und bekam mir immer gut – Ich glaube ich hatte Glück 😛
Ich könnte noch Seiten an Geschichten über meine Erlebnisse in China schreiben, das würde jedoch den Rahmen dieses Blogs sprengen. Aus diesem Grund, möchte ich abschließend sagen, dass mein Aufenthalt in China super interessant und spannend war. Man lernt viele neue Leute kennen und kann neue Erkenntnisse über sich selbst und die andere Kultur gewinnen. Wenn man keine Probleme damit hat, sich in eine andere Kultur hineinzudenken und anpassungsfähig ist, wird man eine einzigartige Welt erleben! Dementsprechend kann ich nur jedem empfehlen eine Reise in das Land der Mitte zu wagen, ihr werdet es nicht bereuen!