Basel über die OSZE
Umfrage von Florian Sennhauser und Luca Ceresola
| Abbildung 1: Logo der OSZE Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Organisation_f%C3%BCr_Sicherheit_und_Zusammenarbeit_in_Europa#mediaviewer/File:Logo_OSZE.svg 04.12.2014 |
Da am Donnerstag, 4. Dezember 2014 und am Freitag, 5. Dezember 2014 die Versammlung der OSZE in Basel stattfindet, haben wir 20 Personen befragt, was sie davon halten und vor allem, wie sie mit dieser Organisation in Verbindung stehen.
Wir haben uns bewusst Personen aus verschiedenen Altersgruppen ausgesucht. So ist die jüngste Person 16 Jahre alt und die älteste Person 60.
Frage 1: Was heißt ihrer Meinung nach die Abkürzung OSZE?
Das Wort OSZE ist in diesem Jahr fast überall zu vernehmen; in der Zeitung, in den Nachrichten, sogar an der Fasnacht hat man Schnitzelbänke darüber vorgetragen.
Doch was heißt das Wort überhaupt und für was steht diese Organisation überhaupt?
| Abbildung 2: Diagramm über die Frage 1 |
Das erschreckende Ergebnis ist, dass nur genau acht Befragte die richtige Lösung angegeben haben.
Dieses Resultat, welches unter 50% liegt, mag einem im ersten Augenblick sehr klein vorkommen, was es aber eigentlich nicht unbedingt ist. Denn es gibt noch viele weitere Organisationen, welche auf der ganzen Welt vertreten sind, zum Beispiel UNO, NATO, UNESCO, usw. Nun erscheint es einem schon schwieriger, alle vollen Namen für die Abkürzungen zu finden.
Dazu kommt noch, dass es auch viele Leute gibt, welche dieses Thema, oder gar die Politik überhaupt nicht interessieren und sie deshalb keine Verbindung zu dem Namen haben.
Frage 2: Interessieren sie sich für die OSZE Versammlung in Basel?
Natürlich wollten wir auch wissen, ob sich die Leute in Basel überhaupt für die OSZE oder deren Versammlung interessieren.
| Abbildung 3: Interesse der Bevölkerung an der OSZE |
An diesem Diagramm kann man ganz gut den Vergleich von dieser Frage, zu der Frage 1 sehen. Nur 45% Aller Befragten interessieren sich sehr bis ein bisschen für die OSZE.
Der Rest interessiert sich wenig oder gar nicht dafür.
Wenn man nur die anschaut, welche sich ein wenig bis sehr dafür interessieren, dann sind es noch 20% oder aller Befragten.
Frage 3: Wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, würden sie an einer solchen Versammlung teilnehmen und mitreden?
| Abbildung 4: 50% aller Befragten würde mitmachen. |
Das erstaunliche an diesem Resultat ist, dass mehr Befragte mitmachen würden, als sich interessieren.
Es kann aber natürlich auch die Neugier sein, an einer solchen Versammlung dabei zu sein, die einem zu einer solchen Antwort verleitet